This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:最大电流调节

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763060/lm3492-maximum-current-regulation

器件型号:LM3492

大家好

如果我们问 LM3491、您会介意吗?

我们的客户希望使用 LED 电流为230mA×2的 LM3492、但每个输出端口的电流高达200mA。
以防万一、 是否无法配置 此功能?  

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    这超出了器件的额定值、不建议使用、但是您可以将两个 LM3492s 用作单个 LED 驱动器。 每个电流的额定值为400mA。 第15页的底部对此进行了说明:

    '该器件使用外部电阻器 RIREF 将 LED 灯串(ILED)的电流设置为50mA 至200mA
    IREF 引脚和接地之间连接。 图21描述了 ILED 和 RIREF 之间的关系。 。
    通过连接 IOUT1和、电流调节器的两个通道只能针对一个 LED 灯串并联工作
    IOUT2引脚一起提供高达400mA 的 LED 电流。 在这种情况下、连接 DIM1和 DIM2引脚
    一起来。"

    此致、