This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:过流问题放大器;如何保护

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763025/tps22976-over-current-problem-how-to-protect

器件型号:TPS22976

我们测试 TPS22976  ,11A  电流可以保持 0.5~0.7ms。   

剂量 意味着它将   在 0.5~0.7ms 以上的时间内触发启动保护。

感谢您提前回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、  

    感谢您与 E2E 联系!

    根据输入电压和工作温度、您可能会在器件上进入热关断模式。 您能评论一下您的运行条件和输出负载电阻/电容吗?

    您可以使用以下公式计算器件的功率耗散:

    功率耗散= ILOAD^2 * Ron

    TJ = Ta + RθJA μ V*功率耗散

    如果器件的结温超过160C、即热关断温度、则器件将关闭以保护自身。

    谢谢、

    黄亚瑟