This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS650942

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763009/tps65094-tps650942

器件型号:TPS65094
大家好、 

对于某些器 件、我们发现 TPS650942A0 (用于 Apollo lake)在0至-10°C 的温度范围内复位。当我们降低 PMIC 时、一切都很好。 然而、当温度下降至-25至-40°C 时、它变为正常。 您对此问题有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abdelmajid、

    第一步是读取 OFFONSRC、PWR_FAULT_STATUS1和 PWR_FAULT_STATUS2寄存器、以查看 PMIC 报告的复位原因。

    如果您无法与器件通信、则应探测每个电源轨、以查看是否有任何看起来异常的电源轨。