This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:SW 引脚绝对最大额定值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763093/lm25119-sw-pin-absolute-maximun-ratings

器件型号:LM25119
主题中讨论的其他器件: LM5119

大家好、

客户使用 LM25119时的示例。 他们想问、如果电路输入电源为38V、那么 SW 引脚电压将为38V + 3V=41V (由 dV/DT 引起)、客户已经实现了一个30欧姆的 Mos 栅极电阻器和输出 RC 负载。

客户想问我们是否有 SW 引脚动态耐受电压规格? 绝对最大电压与时间的关系。

此致

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    通常、SW 电压尖峰远高于 Vin。  

    LM25119 SW 电压尖峰的绝对规格为45V。  

    对于38V 输入电压、我建议使用 LM5119。  

    谢谢