This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:断续模式?

Guru**** 2768215 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761135/ucc2897a-hiccup-mode

器件型号:UCC2897A

您好!

我想更好地了解这个芯片的电流限制功能以及它进入的任何断续模式的细节。

我有点困惑、因为数据表中简要提到了断续模式、但从未深入讨论过:

  • DS P.1:"UCC2897A 增加了二级断续模式电流感测阈值..."
  • DS P.3:"断续模式 CS 阈值:0.75V"
  • DS P.10:"图12"

我要帮助的电源有一个专用的12V 电源为 Vdd 供电、因此断续模式与低于 UVLO 的 Vdd 无关。

下面是我们看到的行为:

  • 当输出短路时:控制器以最小占空比运行。  但控制输出电流还不够小、因此最终会产生电流。 它将运行大约20ms、然后对软启动电容器放电并重试。 当它停止时、开关脉冲立即停止、软启动电压立即开始下降。

您能再多讲一讲断续模式吗?

断续电流限制何时处于活动状态?  是否始终启用或仅在启用主开关时启用?

是否有任何其他未记录的模式、例如在软启动结束时 FB 引脚处于 Vref 时引起间断模式关断?


此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    UCC2897A 的 CS 输入引脚上有两个峰值电流限制输入。
    逐周期限制由 CS 上的0.5V 输入电压激活、而断续模式由 CS 上的0.75V 输入激活。
    逐周期限制会立即终止 OUT 栅极驱动信号。
    断续限值会终止栅极驱动、导致等待周期不切换、同时 SS 电容器缓慢放电至0.5V、然后执行软启动序列。
    这两种模式仅在过流或短路导致的故障期间激活。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提供该附加说明。

    在研究这一点时、我花了一些时间查看了数据表第8.2节中的功能方框图。

    • 逐周期和断续限制是否与功能方框图所示的 CS 路径分离和不同? 它似乎没有包含.75V 断续阈值。

    • CS 比较器是否处于活动状态、即使主开关 FET 处于关闭状态? 我知道许多 IC 会在开关周期的某些点使该比较器消隐。

    谢谢、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    逐周期和断续限制连接到相同的 CS 输入信号。 UCC2897A 的功能方框图可能存在问题。

    我的理解是、下面的方框图更好地说明了如何感应间断以及它如何引起关断和重启。

    您可以在方框图中看到、当 OUT 引脚关闭时 CS 引脚被拉低、我认为这可以回答您的第二个问题。

    比较器仍然有效、但其输出 为低电平、因此在关断期间不会感测到过流。

    此致

    John