This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:针对备用电池极性反转的器件保护

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762659/tps25942a-device-protection-against-polarity-inversion-of-backup-battery

器件型号:TPS25942A

您好!

我使用两个 tps25942a 来充电和使用备用电池(12V 铅酸)以及测量此电池的充电和放电电流。

它运行良好、但存在一个大问题:如果我们通过连接电池来反极性、TPS25942A 将被直接损坏。

在这种情况下、是否有办法保护 TPS25942A?

此致、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    欢迎使用 E2E!
    为了实现反极性保护、请将信号二极管放置在器件接地和系统接地之间、如数据表的图86所示。
    您能否分享您的系统方框图?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很好的解决方案!! 非常完美!!

    感谢你的帮助。

    此致、

    Roland