请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92602-Q1 TPS92602-Q1每个通道的最大输出驱动功率是多少? 我无法在 数据表中找到与最大驱动功率相关的信息? 我可以在其中找到这些信息。 请任何人支持我。 因为 我计划 在 Vf=52V、If=1.3A 且输入电压 Vin =24V 的情况下驱动 LED。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS92602-Q1每个通道的最大输出驱动功率是多少? 我无法在 数据表中找到与最大驱动功率相关的信息? 我可以在其中找到这些信息。 请任何人支持我。 因为 我计划 在 Vf=52V、If=1.3A 且输入电压 Vin =24V 的情况下驱动 LED。