This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVSW 如何显示校准后的原始数据(cc 偏移和电路板偏移)

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762204/how-evsw-display-the-calibrated-raw-data-cc-offset-and-board-offset

主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQ20Z451

如何将 bq20z 系列的 cc 偏移和硼偏移从十六进制转换为浮点值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关说明、请参阅 www.ti.com/.../slua379e.pdf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,电池:
     感谢您的回复、
    bq 软件读取的十六进制数据为5F97 0508 5622 F89A
    基准电压:十六进制:5F97=24471*0.05=1223.55
    AFE 封装增益:十六进制:0508 =????Ω
    CC 偏移:十六进制:5622=?????μ V
    电路板偏移:十六进制:F89A=?????μ V
    例如附件中的类似文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是2字节数据格式。 因此、根据该值使用它。 如果您使用 bqevsw、则不需要此转换。 我不知道您的器件、因此您可以尝试两种转换样式并查看哪种转换样式适合。 任何 AFE 参数都不会被您更改。 您只需更改电路板偏移和 cc 偏移、cc 增益和 cc 增量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我需要批量生产时、我使用 VB 第三方开发来编写 gg 文件、因此我必须知道浮点数如何转换为2字节整数。 产品是 bq20z451。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您更新 DF 时、您无需更新所有 DF 参数。 因此、在这种情况下、AFE 参数不相关。 对于其他人、

    CC 增益= 9.419/x、其中 x 是您的 int 值
    CC Delta = 2809326/x
    CC 偏移=(x*64000)/9.419
    电路板偏移=(x*64)/9.419
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!