主题中讨论的其他器件: LM43603、 BQ24610
我刚刚使用 BQ25708对我的设计进行了第二次修订。 在此版本中、我发现充电器(VSYS 节点上)的输出电压始终为9.21V。 当 CELL_BATTPRESZ 被改变时、这个电压不会改变。 在将 CELL_BATTPRESZ 设置为 REGN 的55%的情况下、我希望输出电压更高。
为了测试这一点、我在 REGN 和 CELL_BATTPRESZ 之间放置了一个100K 的电位计、并在该节点与 GND 之间放置了一个100K 的电位计。 因此、我可以广泛地更改 CELL_BATTPRESZ。 无论该值是什么、输出都保持在9.21V。
与芯片通信、如果我对某些寄存器进行了更改、例如将充电电流限制从其默认值0更改为64mA、VSYS 将上升至12.6V。 在此状态下、CELL_BATTPRESZ 的更改仍不会更改 VSYS。
此测试是在未连接电池组的情况下完成的(为安全起见)。 正如我习惯的那样、无论电池组向总线提供电流、充电器都将生成 VSYS。
这是第二个电路板构建的运行方式、因此我不认为 BQ25708本身有缺陷。
我接下来可能会看到的任何提示吗?