This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:PWM 频率为100Hz 至2400Hz 时的 LP8556抖动容差

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761353/lp8556-lp8556-jitter-tolerance-at-pwm-frequency-100-to-2400-hz

器件型号:LP8556

PWM 频率为100Hz 至 2400Hz 时的 LP8556抖动容差  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    对于背光驱动器系统、我们通常不考虑抖动、通常考虑 PWM 输入分辨率。 对于 LP8556、它具有用于 THR 输入 PWM 信号的内部 RC 滤波器、因此该系统中的抖动没有定义。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LP8556.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的客户向我展示了该规格。 在该规格中、我们可以找到抖动容差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉、我们从未向客户提供这些信息、我在 LP8556数据表中找不到这些规格、您能否再次与客户联系。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能帮我单击"解决"按钮吗、非常感谢。
    此致
    肖恩