This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:传输效率

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762405/lm3643-transfer-efficiency

器件型号:LM3643

尊敬的所有人

     如以下链接所述、在无电感器中使用 LM3643/4/8、我对此应用有两个问题。

     1.本应用中的传输效率如何? 是否有任何转换效率曲线?

     2.启用 TORCH/TEMP 引脚后输出多长时间?

     http://www.ti.com/lit/an/snva759/snva759.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    当它在导通模式下工作(没有电感器)时,这是一个线性传输系统,效率等于 Vout/Vin,因为 Vout 不同于 LED 规格,所以没有详细的效率曲线。
    2.对于手电筒模式、斜坡时间取决于您需要的电流大小。 它应小于200us。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean

        3.如果 关闭 LED, LED1和 LED2引脚上是否有电压?

        4. 在导通模式下  ,IN 引脚上是否需要大输入电容? 我已经检查过其他设计,有330uF 的输入电容,330uF 的电容有什么功能?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    如果它向下弹出、LED1/2引脚上没有电压;
    4、一些客户和应用使用了大输入电容、当您使用电池为系统供电时、使用330uF 来降低输入电压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean

    Vout 引脚怎么样? 此引脚上是否有电压?

    5.在 MOSFET 之下,我是否可以将其关闭? 如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    是的、VOUT 引脚上有电压以实现快速响应。 是的、在导通模式下(Vin 大于输出电压)、该 MOSFET 不会导通、而会保持关断。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    请帮助我单击"解决"、谢谢。
    此致
    肖恩