This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61062:TPS61062的亮度控制

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761999/tps61062-brightness-control-of-tps61062

器件型号:TPS61062

你(们)好

我从客户那里得到了有关 TPS61062的问题。
他们希望配置复用 VFB=344mV 以进行亮度控制。
请告诉我这些方法吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiko、
    是的、您可以参阅 TPS61062数据表第11页了解数字亮度控制。对于344mV、您需要通过 ILED 引脚发送22个启动时间脉冲、TD 是延迟时间、TUP 是增加时间脉冲、Fdown 是减少脉冲时间。 对于344mV,您需要发送 td -> tup->tup...(重复22次),然后发送--> toff。 请参阅时间顺序。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San

    感谢您提供信息。
    请允许我进一步提问。
     VFB 为344mV 后、ILED 的逻辑电平应该是多少?

    此致
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:
    我认为它应该保持在较低的水平。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、横田洋三、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、

    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kenneth - San

    请让我确认 ILED 逻辑电平。
    第22步是否需要正确、因为它识别出它的工作方式如下?

    1.ILED=高电平(数字亮度控制=使能)
    →VFB=250mV
    2.ILED=低电平(启动=1us~75us)
    →VFB=15.6mV?
    3.ILED=高电平(TD=1.5us)
    4.ILED=低电平(启动= 1us~75us)
    →VFB=31.2mV
    ・μ A
    ・μ A
    ・μ A
    ILED=低电平(启动= 1us~75us)
    →VFB=343mV
    ILED=高电平(TD = 1.5us)
    ILED =低电平
    →VFB=343mV (固定)

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:
    是的、您的理解是完全正确的。 请帮助我单击"解决"按钮、谢谢。
    此致
    肖恩