This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62065:TLV62065TDSGRQ1和 LMR14030SQDDARQ1波特图

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762665/tlv62065-tlv62065tdsgrq1-and-lmr14030sqddarq1-bode-plot

器件型号:TLV62065

尊敬的先生:

客户是否可以提供 TLV62065TDSGRQ1和 LMR14030SQDDARQ1波特图?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    这些波特图的应用条件和用途是什么?
    他们的主要关注点是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我客户的终端客户有一个包含一些一般设计理念/要求的硬件检查清单。

           波特图是其中的一项、它是为了证明降压转换器足够稳定。 (通过在增益为0dB 时检查相位状态。)

           当增益为0dB 时、如果相位不是180度、则不存在任何问题。 请帮您解决问题。

           谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    您可以查看用户指南 www.ti.com/.../slvu424.pdf 的图12和13