This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:CHG 行为

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762865/bq25101-chg-behavior

器件型号:BQ25101

大家好、

在 TS (0.176V)引脚上感测温度约56度时、您能不能帮助了解 CHG 行为。

谢谢、

Mark Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以参考我们的数据表图20波形了解更多详细信息。

    根据 EL 表、如果您的 TS 引脚电压大约为176mV、那么一般来说、它可能处于热条件。 因此、BQ25101将降低 CV 电压电平。

    但 TS 引脚检测电压电平也具有容差、因此我认为我们无法100%确保它处于热或热状态。

    谢谢