This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 与 UCC28780

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762829/ucc2897a-ucc2897a-vs-ucc28780

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC28780

您是否了解反激式中 UCC2897A 的任何离线应用? UCC2870方法的性能比较是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我在反激式转换器上没有找到任何适用于 UCC2897A 的 TI 参考设计 EVM、尽管它也可用于反激式。
    www.ti.com/.../toolssoftware
    实际上、我们建议在有源钳位正向转换器上使用 UCC2897A、而 UCC28780专为有源钳位反激式转换器而设计。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我找不到任何使用 UCC2897A 的离线反激式参考设计。
    UCC2897A 不用于此类应用的原因有很多。
    UCC2897A 专为输入电压较低的直流/直流转换器(例如48V 电信电源)和通常与正向转换器相关的高功率而设计。 UCC2897A 在主开关栅极和钳位栅极之间具有固定的延时时间。 它没有高电压启动。 它具有固定频率工作模式、仅在过流情况下具有断续模式。
    我并不熟悉 UCC28780、但如果您阅读数据表的概述部分7.1、您可以看到该器件具有几个专门与极高效率离线反激相关的高级功能。 例如、有多种工作模式可确保在整个负载范围内进行 ZVS 开关。 有自适应峰值初级电流和自适应突发模式以及高电压启动。 所有这些特性使得 UCC28780特别适合于离线反激式应用。
    希望这些信息能解答您的问题。

    此致
    John