This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:紧急问题:进入 Easyscale 而不是 PWM 模式

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762264/tps61165-urgent-issue-entering-easyscale-instead-of-pwm-mode

器件型号:TPS61165

尊敬的团队:

我的客户正在观察 TPS61165进入 EasyScale 模式的生产失败、尽管其0.2%@ 5kHz PWM 应将其保持在 PWM 模式。

生成的脉冲为400ns、比应用手册中记录的最小值(50ns)长得多。  http://www.ti.com/lit/an/snva769/snva769.pdf

 

这不是使用1%脉冲(2us、5kHz)解决的、它开始显示2%脉冲(4us)…的正结果 这几乎是建议的100倍。

 

有人能在这里提供帮助吗?

非常感谢、

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pial、
    在哪种情况下、您的客户已进入 ES 模式? 在启动或调光期间? 您是否已使用数据表中的图9准备好 PWM 调光波形? 因为 ES 检测延迟和 ES 检测时间都长于400ns。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PA、
    最小的“轻松量程检测时间”大约为 tes_det_min=213us*(1-25%)=160us。 您需要确保第一个关闭脉冲的宽度小于160us。 对于5kHz、0.2%、关断宽度约为1/5k*99.8%=199.6us、大于160us。
    因此、有一种简单的方法可以解决这个问题:提高开关频率、0.2%的最小开关频率应该为:1/(0.16/99.8%)=6.24kHz、这样您就可以将调光频率更改为6.5kHz 或更高。

    第一次检测延迟时间100us 并不重要、因为当它接收到 CTRL 引脚上的上升沿时、内部带隙将启用、100us 是内部带隙开始就绪的安全时间。 160us 计算结果基于最大变化量、我不确定您的客户的转角数据大约为196us、但请考虑我提到的最坏情况、以选择安全调光频率。
    对于 ES 模式检测、它将需要一个上升沿来开启内部带隙、并且当它检测到 CTRL 引脚上的下降沿以进行 ES 模式检测时、它将开始计数256次。 有道理吗?
    对于 Activia 应用、第一个上升沿可能触发了内部带隙、当它检测到 CTRL 引脚上的下降沿时、在199.us 关闭时间之后、它进入 ES 模式、也许第二个由于内部带隙而触发了内部计数、需要一些时间来启动就绪。

    此致
    肖恩