请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65381A-Q1 您好!
我的客户正在使用 TPS65381A-Q1 + TMS570x。
现在、他正在尝试测试 TPS65381A-Q1看门狗计时器复位的情况。
因此、在 SAFETY_FUNC_CFG 中、WD_RST_EN 设置为1、并等待生成复位。
正确生成看门狗复位并且 MCU (TMS570)复位。 没关系。
MCU 启动后、TPS 会生成另一个复位。
这是否只是因为生成了另一个 WDT 复位?
(SAFETY_FUNC_CFG 寄存器内容不会复位并保持不变?)
如果是、客户希望在 MCU 启动例程期间清除 WD_RST_EN 位一次。
这种方法是否合适?
谢谢、此致、
Kot