请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我们使用放电电流测试电量监测计:20mA 持续20ms、每1秒重复40小时。
使用比例因子(根据应用) x10和分流电阻100m Ω 来设置电量监测计。
理论上、在该电流曲线下、它将消耗16mAh 的电量。 电量监测计测量容量差异为11.6mAh (RemCap)和15.5mAh (真正 RemCap)
建议使用哪个 RemCap 值? 是否有一些推荐参数可在电量监测计中针对低电流应用进行优化?
BR
Daniel