This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:100V 浪涌电压保护

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761352/lm74700-q1-100v-surge-voltage-protection

器件型号:LM74700-Q1

您是否有一些材料介绍如何保护 LM74700-Q1 免受浪涌电压的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yesaiahu Redler、

    电压为100V 的浪涌电压、您是指汽车负载突降100V 保护吗?
    请详细说明您的要求。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负载突降就是一个示例、MIL-STD 1275是另一个需求。
    65V 非常棒。
    需要能够在100Vdc 中持续50-100毫秒的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是的、我们可以对其进行微调以使其正常工作、但如果您可以分享有关应用的更多详细信息、这一要求的产生将有助于我们更好地最终确定电路。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请将电子邮件发送至 karikalan@ti.com、以便我们继续进行此对话。

    此致、
    Kari。