This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340的寄生电容和电感

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761211/tps55340-parasitic-capacitance-and-inductance-of-tps55340

器件型号:TPS55340

你(们)好

我收到了客户关于 TPS55340的问题。
SW 和 PGND 之间是否存在有关 TPS55340的寄生电容和电感值?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    SW 到 PGND 电感器主要由布局决定。  电感=(SW 至输出 CAP+) plus (输出 CAP-至 PGND)。 因此、它们需要将电容器尽可能靠近 IC 放置。 如果布局不那么糟糕、则大约为2nH。

    电容主要由 FET 本身决定。   但是、如果它们关心开关损耗、则只需要关心 tr 和 tf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    感谢您提供信息。
    我认为 TPS55340是内部 FET。
    您能告诉我它的寄生电容吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查时,请耐心等待:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    内部 FET 的 CD 约为50pF。