This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:补偿电路

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761483/tps61500-compensation-circuit

器件型号:TPS61500

我需要一些参考文档来计算要连接到 TPS61500 COMP 引脚的补偿电路。 我找不到有关此 Pn 的任何文档/工具、我需要支持来完成 PCB。

谢谢、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、宏、
    您的详细应用是什么? 您能否与我分享您的电路和一些详细参数? 通常、它仅为该引脚使用一个电容器。 470nF 没问题、您是否遇到过任何问题?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    我已附上原理图。 电感值为4.7uH、我已经为补偿准备了一个电路网。

    e2e.ti.com/.../3286.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:
    您的原理图看起来不错、但由于您已将 DIMC 引脚悬空、这意味着您将在 EN 引脚上使用 PWM 信号、因此为什么使用 R2上拉至 VIN? 我认为您最好移除该电阻器。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、

    Kenneth