This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181A:什么原因导致了故障情况?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61181A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760596/tps61181a-what-causes-a-fault-condition

器件型号:TPS61181A

 我们在设计中使用了 tps61181a、该 tps61181a 提供10V 电压、否则基本上与 SN65DSI8X 评估板中使用的设置相同。

当我们加电、将 EN 置为高电平、将 DCTRL 置为高电平时、器件会进入故障状态。 FAULT 引脚为高电平(10V)。 但是、我在数据表中找不到任何列表告诉我导致故障状况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    如果您检查是否存在任何输出开路或输出短路、此故障引脚主要用于指示这些故障、我建议您在通电时检查是否存在开路或短路。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使能引脚循环似乎足以重置故障。 因此、我假设在启动期间有一些会触发故障的敏感器件。

    至少这证明了引脚上没有短路或开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    您可以告诉我您的原理图吗?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andy、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、

    Kenneth