请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5420 主题中讨论的其他器件: LM5117、 TPS54240
是否可以通过感应电阻器和 MAX4372H 电流感应放大器(例如)测量输出电流并将输出电压馈送到 VSENSE 引脚来实现 TPS5420降压转换器的稳定运行? 要实现这一目标、需要哪种类型的补偿网络? 我查看了有关陶瓷和铝输出电容器稳定性的数据表示例和 SLVA237C 应用报告、但我无法将这些信息转换为与反馈环路中的电流感应放大器配合使用。