This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BAT 引脚电容器 C1

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762667/bq34z100-g1-bat-pin-capacitor-c1

器件型号:BQ34Z100-G1

嗨、大家好

我们的客户对如何确定 BAT 引脚上的 C1存在一些困惑。 其功能仅用于 BAT 引脚的滤波器。 对吧?

此原理图适用于单节电池: 0.1uF

下一个原理图适用于多节电池:3300pF

我们客户的最大电压为55V、分压电阻为16k 欧姆和1M 欧姆。 那么、如何计算该电容器呢? 我们在该电容处使用3300pF。

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pengfei:

    0.1uF 是数据表的指导。

    您能否提供有关申请的更多信息? 如果应用程序详细信息很敏感、请通过 PM 或电子邮件发送

    谢谢你。

    此致、
    Bryan Kahler