This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BQ25710

Guru**** 2752775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762695/bq25710-bq25710

器件型号:BQ25710

1)如果我不想使用外部输入电流调节环路(IE 不使用 ILIM-HiZ 引脚)

   我应该在这里设置什么?

 

2)第7节(P5上的器件引脚配置和功能)当高于0.8时,器件退出高阻态模式。

关于 DS 状态的 P57的第9.6.6.1节将其拉至4.0V 以上。

从 EBV UG (SLUUBT8B)的原理图中可以看到它在 REGN*220K/(383K+220K)=~2.2V。

 

正确的电压是多少?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    1) 1)如果不想使用 ILIM_HIZ 功能、可以将 ILIM_HIZ 拉至 VDDA 轨。 您还可以通过寄存器设置寄存器0x31[7]来禁用该功能

    2) 2)这些不同阈值有多种原因。 低于0.8V 时、充电控制器的转换器运行被禁用。 高于4V 时、ILIM_HIZ 引脚的输入电流限制功能将被禁用、因此充电器默认为寄存器 IINDPM 设置。 在 EVM 上、电压被编程为将默认输入电流限值设定为3A。


    此致、
    Joel H