请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq20z45
尊敬的支持者:
好的、终端客户在 下面有4e2e.ti.com/.../BQ20Z451DBTR_2D00_R7_5F00_ICP_5F00_3rd_5F00_Party_5F00_Reports.zipe2e.ti.com/.../BQ20Z451DBTR_2D00_R7.zip 问题:
RoHS 报告包含6种测试项目、EN4088Z_1中仅包含 PBB 和 PBDE、因此不足以满足终端客户的需求、是否还有其他4种项目。
2. 您是否有最新的 CL 和 BR 测试报告处于 NO.CRSSA/15144-3/17的干燥状态?
3. 顺便说一下、终端客户希望 SGS 报告的所有测试结果、测试材料处于干燥状态。
4. 您是否有 SGS 报告的铍测试结果?