This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432:有关 TL432作为并联稳压器的问题

Guru**** 2605995 points
Other Parts Discussed in Thread: TL432, TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762771/tl432-question-regarding-tl432-as-shunt-regulator

器件型号:TL432
主题中讨论的其他器件: TL431TL431LI

您好的支持团队、

我的客户想知道如何计算基于 TL432的稳压器电路的最大输出电流(流向负载)、如图27所示。  

此外、温度如何影响输出电流能力?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    到负载的最大电流基于 Vo 和 Vsup。
    Itotal =(Vo -Vsup)/Rsup = Iload + Iq

    Iload =(Vo - Vsup)/Rsup -IQ

    Vo = Vref *(1 + R1/R2)

    请记住、除非负载使用 TL431、否则它将灌入所有电流。
    如果您需要小于15mA 的电流、我会强烈使用 TL431LI、因为它是一款性能更高的替代产品。
    www.ti.com/.../TL431LI

    温度变化会导致 TL431上发生温度漂移。 该漂移将出现在 Vo 上、但与2.5V 相比、它非常小、为34mV。

    -Marcoo