This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:RT - CT 频率设置

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761481/tps40210-q1-rt---ct-frequency-setting

器件型号:TPS40210-Q1

我刚刚开始使用这个芯片。 我希望开关频率约为150-170kHz、并根据频率阻抗图选择了220pF (NP0、5%)和499k (1%)的 RC 组合。

令人惊讶的是、我得到的开关频率为103kHz、这是相当远的。

此图是否是最新的、我是否应该在生产过程中预期会有较大的变化?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alain、

    感谢您提出问题。

    RC 计时电路是否连接到 VDD 引脚? 如果电阻器未连接到 VDD 引脚、则公式和图将无效。

    如何测量开关频率?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett 的回复。  

    一切都连接良好、锯齿波形稳定。 我使用 Tektronix 示波器进行了测量。

    我不知道发生了什么、但当我尝试使用另一个并联的电阻器修改频率时、恰好直接匹配图形值!

    根据需要、以精确的161 kHz 返回原始值!!

    因此、问题恰好在示波器前面大约24英寸!! 很抱歉出错了。

    Alain