请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210-Q1 我刚刚开始使用这个芯片。 我希望开关频率约为150-170kHz、并根据频率阻抗图选择了220pF (NP0、5%)和499k (1%)的 RC 组合。
令人惊讶的是、我得到的开关频率为103kHz、这是相当远的。
此图是否是最新的、我是否应该在生产过程中预期会有较大的变化?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我刚刚开始使用这个芯片。 我希望开关频率约为150-170kHz、并根据频率阻抗图选择了220pF (NP0、5%)和499k (1%)的 RC 组合。
令人惊讶的是、我得到的开关频率为103kHz、这是相当远的。
此图是否是最新的、我是否应该在生产过程中预期会有较大的变化?
此致