This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404:德州仪器数据表说明

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762454/lm3404-texas-instrument-data-sheet-explanation

器件型号:LM3404

早上好

我正在尝试为 CREE COB LED 设计驱动器、我想知道 LM3404是否适合此用途、或者您是否可以向我推荐一些更具体的组件。

我仔细阅读了您所在站点中提供的 LM3404数据表、并使用我的数据重复了计算示例、但有些结果让我不确定。

具体而言、我不明白在计算路径中的电感纹波电流(ΔiL (LED 短路))小于 IL (峰值)的情况下、为什么在数据表中的第[29]步和第[30]页中、电感纹波电流是相反的情况。

在成瘾、计算输出电容时、我不理解  ΔiL μ F 和 ΔiF μ F 之间的差异、并且如果步骤 [31]后指示的100mA p-p 的目标容差纹波电流 适合我要驱动的 COB LED。

我在这里放置我的计算路径  

输入电压: 20. 输入电压[V] 1、34 E-10. 成本
LED 正向电压: 17、5 V0 [V] 0、4 电感纹波电流增大
LED 电流:   0、75 IL [Amp]  
开关频率: 3、00E+05 Fsw [Hz]
Ron =V0/(1.34 E-10*FSW) 440298,5075 Ron  [欧姆] 470000 Ron 通信
fsw =V0/1.34E-10*RON 281041、6005 Fsw 通信 [Hz]
TON=1.34E-10*(RON/VIN) 0、000003149  [秒]    
ΔiL = 0.4 *如果 0、3 ΔiL μ A [Amp]
Lmin =((VIN - VO)*ΔiL)/μ s   0、000028341
最小值[H]
3、30 E-05 嗯、L 通信
ΔiL =((VIN - VO)*吨)/LTIP   0、257645455 [放大器] 3、00E-05 嗯、L 通信
ΔiL =((VIN - VO)*吨)/Lmax   2、83E-01 [放大器] 3、50E-05 嗯、L 通信
ΔiL =((VIN - VO)*吨)/Lmin   2、43 E-01 [放大器]
IL (PEAK)=IL+0.5*μ ΔiLMax 8、92E-01 [放大器]
ΔiL (LED 短路)=((VIN - 0、2)*吨)/Lmin   1、89E+00 [放大器]
IL (峰值)=IL+0.5*ΔiLMax 8、92E-01
Rsns=(0、2*L)/((If * L)+(V0*tsns)-(((Vin-V0)/2))*ton) 0、270571089 电阻      

提到的 COB LED 是 CREE XLamp CXA1507-0000-000F0YE435F

VF 17、5 V

如果是750mA

非常感谢您的帮助

此致

Federico Polidori

请发送电子邮件至 kikopoli12@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frederico、

    具体而言、我不明白在计算路径中的电感纹波电流(ΔiL (LED 短路))小于 IL (峰值)的情况下、为什么在数据表中的第[29]步和第[30]页中、电感纹波电流是相反的情况。

    您将 I delta 与 I peak 进行比较、您需要查看的是 I delta 与 Idelta、两种情况下的短路电流都较高。 一个原因是 Vout 接近 Vin、Vout 远高于另一个(20V/17.5V 与24V/6.9V)。

    在成瘾、计算输出电容时、我不理解 ΔiL μ F 和 ΔiF μ F 之间的差异、并且如果步骤[31]后指示的100mA p-p 的目标容差纹波电流适合我要驱动的 COB LED。

    Δ Il 是电感器中的峰峰值电流纹波。 Δ IF 是在添加了输出电容器的 LED 灯串中所需的峰峰值纹波电流。 包含了您正在使用的 LED、这是很好的。 我得出 Rd 的大约为225mV/(750mA - 650mA)= 2.25欧姆、这来自 VF 与线圈曲线、我使用了55C、但它们都很接近。 然后、我使用计算设置差值 IF 为100mA (LED 灯串中所需的峰峰值电流纹波)、得出0.349uF、因此我将使用0.47uF。 对于所选的 LED 而言、这应该是可以的、这取决于他们在 LED 中需要多少纹波。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Irwin
    感谢您提供如此快速、详尽的答案。
    接下来、我将介绍原型的实现。
    我将向您通报发展情况。
    现在、再次感谢您。
    来自意大利的问候
    Federico Polidori