This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:EADC 使用哪种算法? 8MHz 和16MHz 采样率之间的差异是多少?#39?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762567/ucd3138a-what-kind-of-algorithm-does-the-eadc-use-and-what-s-the-diffrence-between-8mhz-and-16mhz-sample-rate

器件型号:UCD3138A

大家好、TI 人

如技术手册所述 、12位 ADC 模块使用逐次逼近算法。 但它非常慢。 因此、我想知道 EADC 使用哪种算法来实现快速采样和转换。

2.如技术手册所述,

EADC 在250MHz 高速时钟的16或32个周期内完成模数转换。 时序逻辑持续运行、每64ns 或128ns 生成一次采样。 这给出了16MHz 和8MHz 的最大采样率。

那么 、8MHz 和16MHz 的采样率之间有何差异? 哪一个可以获得更准确的结果?

期待您的回复

BR

Dana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EADC 是专有的延时时间设计。 在8MHz 下运行应该会提高一些性能、但我非常确信数据表编号适用于16MHz。 我不知道用于定义两个频率之间差异的任何特性。