This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:监测计的 FCC 和 RC 更新

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2084-V143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760936/bq40z50-update-of-fcc-and-rc-of-gauge

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:bq2084-V143

 slua450 应用手册概述 了在 每次电阻栅点更新后、放电结束时和静置模式退出时进行的 RM 和 FCC 更新。

不清楚。

对于 RM、 众所周知、RM   每隔1秒就会持续更新一次。 不仅在上述时间轴上。

对于 FCC、FCC=Qstart+pasedcharge + RM。 QSTART 可以保持宽松状态。 已用充电器和 RM 每隔1秒更新一次。 如果是这样、FCC 也可以每1秒更新一次。

此外、Qstart=Qmax*(DOD0-DODcharge)、为了确保发生 FCC 更新、Qmax 应首先更新、对吧?

Qmax 更新可能在充电或放电事件发生。 因此、FCC 更新可能会在充电或放电后发生、对吧?

请就上述问题提供帮助、谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FCC 不会每秒更新一次。 它仅在完成仿真后才会更新。
    是的、它可能发生在 DSG 期间的电网点或充电结束时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否输入有关 IT 仿真的更多信息? 它指的是什么? RM 仿真、FCC 仿真或电压仿真?
    RM 和 FCC 更新在每次电阻电网点更新后、放电结束时和弛豫模式退出时进行。
    1. FCC 在每个网格点之后更新,以便 FCC 可以在整个放电过程中更新几次?
    2.在退出张弛模式时,哪种情况属于该模式?
    3、我的问题很简单吗? 它在正常运行期间如何更新? 您能否在 FCC 更新之前列出条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于之前的监测计 bq2084、如果发生限定放电、bq2084-V143会根据 DCR 中的值更新 FCC。
    如果电池从 RM = FCC -接近 EDV2电压阈值完全放电、则会发生合格放电
    条件如下:
    ·在放电期间、进行的自放电或电池负载估算不超过256mAh。
    ·温度不会降至低于在 Learning Low Temp DF 中编程的低温阈值
    放电期间为0xac。
    ·在放电期间、电池电压达到 EDV2阈值、并且电压大于
    当 bq2084-V143检测到 EDV2时、或等于 EDV2阈值减去256mV。
    ·放电期间不会发生中端电压校正。
    ·当达到 EDV2或电池低电量%时、电流保持£3C/32。
    ·当达到 EDV2阈值时、或者如果 Rm()下降到电池低电量 x、则不存在过载情况
    FCC、
    ·放电期间不会发生有效的充电活动。 有效电荷定义为不间断
    为电池充电10mAh

    对于阻抗跟踪监测计、FCC 更新之前包含哪些条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮助解决这个问题吗? 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁可以在这个问题上提供帮助? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用 IT 监测计对 CEDV 监测计进行雾化处理。 当您进行 DSG 时、IT 监测计会执行 RM 每秒减少一次的库仑计数、并在电网点和静置期间沿 DSG 进行测量。
    提供了一个示例
    1. FCC 可以在网格点(这些点是计算电阻和进行仿真的点)以及在弛豫和进入 chg/DSG 期间进行更新。
    2.在退出弛张时、您可以进入 chg 或 DSG 模式、此时如果是 DSG、则负载选择和负载模式将确定其将用于 FCC 估算的电流负载值。

    以上2种情况说明了 IT 测量仪表中的 FCC 估算值。