This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175-Q1:使用 LM5175-Q1实现5~36V 输入、12V 输出、5A 电流

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1, LM5176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762366/webench-tools-lm5175-q1-using-lm5175-q1-to-implement-5-36v-input-12v-output-5a-current

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5176-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我使用 webench 来仿真 LM5175-Q1、以实现5~36V 输入、12V 输出、 5A 电流。 但我失败了。 下面是屏幕截图。

LM5175-Q1能否实现此应用?

2.我可以不能获得仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    支持此设备的工程师目前不在办公室、他将在下周回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我建议在此应用中使用 LM5176-Q1。 它应该能够实现此设计。 请查看 TI Designs 参考网站、了解您的客户附近的应用示例。

    谢谢、

    Garrett