This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:最大电池数限制

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762656/bq76200-max-cells-number-limit

器件型号:BQ76200

大家好、

 bq76200是否适用于18节电池组?

由于配套器件限制了15节电池、有时会造成一些混淆...

 bq76200 (待机)的额定电压为100V、因此只要 Vpack <100V 就能正常工作、对吧?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    bq76200上 BAT 和 PACK 引脚的建议最大电压限制为75V、因此该器件仍将满足此电平以下的规格要求。 如果您超出此级别、则零件可能无法按指定的方式工作。 绝对最大电平指定为100V、仅在禁用电荷泵的情况下。 请注意、绝对最大限值不是器件设计用于正常运行的位置、最好将重点放在"建议运行条件"表上。

    电池数量没有直接限制、因为只要遵守电压限制、您可能会有一种电池化学物质、每节电池的电压可能较低、并且使用15节以上的电池。

    谢谢、

    Terry