This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS33460:扩展温度使用

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS33460, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761860/lms33460-extended-temperature-use

器件型号:LMS33460
主题中讨论的其他器件: TPS3840

所有、

我有一位客户希望在95C 的环境温度下使用 LMS33460。 由于建议的工作结温为85C、因此它们违反了 TI 数据表。 客户想知道在85°C 以上的环境温度下使用该器件是否有严格的限制。 由于部件 Iq 非常低、并且它们使用470K 上拉电阻、因此最大功耗不会使结温升高到高于95C 环境温度。 对于此应用、不需要精确的阈值。

谢谢、

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    处于绝对温度下将提供器件的基本功能、但违反建议的工作温度将不再保证数据表上的电气规格。 尽管不太可能、但这可能意味着 IQ 将更高、精度将更差且没有限制。

    此致、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe

     请查看最新的 TI 电压监控器版本:TPS3840,就整体性能而言,这是一款更好的器件,其额定温度也高达125C

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3840.pdf

    谢谢

    Chintan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Edan 和 Chintan。

    我将关闭此主题