This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180 -具有较小变压器的 EVM

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180EVM-S05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762244/lm5180-lm5180---evm-with-smaller-transformer

器件型号:LM5180

大家好、团队、

在您评估过的变压器中、LM5180EVM-S05上选择的变压器对于我要查看的应用而言相对过大。

最理想的情况是高度低于10mm、范围为6mm。

设置与 EVM 相同、但电流将高达100mA。

欢迎提出任何建议

谢谢

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知产品专家您的请求、他将跟进您的请求。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请转发应用规格(输入电压范围、输出电压、输出电流、所需隔离额定值)。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们离线跟踪此内容时、我将继续并关闭此主题。

    此致、
    Tim