This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:PGOOD、VOUT 不稳定

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761963/lmzm33602-pgood-vout-unstable

器件型号:LMZM33602

我们的 PCB 承包商遇到了一些质量问题、我们正在尝试调试一个似乎集中在电路板上 LMZM33602的问题。

(请注意、PGOOD 信号在原理图的其他位置通过10k Ω 电阻上拉至3V3)

 
在其中的几块电路板上、问题表现为来自芯片的高频(我假设为5.1-5.6kHz、原因详见下文)以及不稳定的输出电压。

下面的波形显示了 PGOOD (CH1)和 VOUT (CH2)

是否有任何关于问题可能是什么的想法? 我们的问题板具有这种行为、尽管对于某些频率达到5.6kHz、VOUT 实际上达到所需的值(12V)、但它仍会经历与 PGOOD (该 PGOOD 看起来始终与上面的波形相同)同步的上升和下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    原理图似乎遵循 表1中详述的所需元件值。 您是否还具有用于此目的的 PCB 布局? 在确定原理图/PCB 之前、我想做一个彻底的审查。 我自己从未遇到过这个问题、但我想如果您听到器件输出的一些高间距频率、它可能表示内部电感器损坏。   

    我有一些故障排除问题可以帮助我更好地了解系统:

    1. 在零时间启动期间是否观察到此问题?
    2. 输入电源的稳压效果如何?  
    3. 您能否探测 SW 引脚以便我可以看到波形是什么样子?
    4. 您能否检查输出电容器是否焊接到位? 我发现客户的输出电容器破裂会导致有效输出电容低于预期、并导致器件远低于正常运行所需的最小输出电容

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Connor、
    我没有听到您的反馈。 您能向我提供有关此内容的更新吗? 我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复、这样该主题就可以重新打开、我们就可以继续进行故障排除。

    此致、
    Jimmy