This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27741-G1:化化化化化化

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760382/bq27741-g1-chem-id-varification

器件型号:BQ27741-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27426BQSTUDIO

大家好、

我已经完成了化学 ID 周期并获得了一份报告。 任何人都可以仔细检查我得到的化学 ID 是否适合我的电池。

电池规格:Tenergy 3.7V 4600mAh 锂离子聚合物电池  

Che id 报告:  

Chemistry ID 选择工具、rev = 2.47

当前时基故障中使用的配置:
ProcessingType=2.
NumCellSeries=1
ElapsedTimeColumn=0
VoltageColumn=1
CurrentColumn=2
TemperatureColumn=3.

最佳化学 ID:最高369最佳化学 ID 偏差,%:7.52



所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%

Chem Id 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
0 0 0 0

警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征


为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID


器件/系列#1
通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 9.48
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 10.1
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 12.18
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 100
最佳通用 ID 312
警告:最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。


器件/系列#2
通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
1210 bq27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 9.51
354 bq27621:(Alt+CHEM2) 4.35V LiCoO2 12.18
1202 bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2 71.1
最佳通用 ID 1210
警告:最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。


器件/系列3
通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 10.1
3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 10.32
1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 71.1
最佳通用 ID 3142
警告:最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。


警告:放电率太高。 高速率会降低 ID 检测精度建议使用10小时速率。 总放电时间小于5小时 t_hrs= 1.209045

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题将在工作日得到解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,主席先生,但请在可能的情况下给我答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Reena

    报告显示您没有近似匹配。  您能告诉我您是否在连接了电池的二级保护器的情况下运行了测试。 如果是这样、则需要将其取出并重新运行测试。 如果未连接保护器、请告知我们。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1033.gpc_5F00_chemid_5F00_data.zipHello先生,

    否、我们没有二级保护器。  请建议我现在该怎么办?

    这是我的 zip 文件的附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Reena

    如果您完全确定电池内部没有保护器、并且测试在电池的裸端子上运行、则需要将电池发送到 TI 以生成新的化学 ID。 此过程从收到之日起大约需要4周。 我将与您离线联系、以提供有关电池发货地点的详细信息。 或者、您可以将单元格更改为已生成化学 ID 的单元格。 单元格列表位于 bqstudio 数据库中。 请告诉我您希望如何继续

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    当我为 Tenergy 3.7V 1400mah 18500做 chem id 的时候,我也发生了同样的事情,我在登录放电时忘记了打开 PC,我得到了放电的半日志,我生成了报告...这给了我353 id。 我也会由您验证。
    由于我有疑问,我再次执行了整个内存 ID 过程,但得到的错误报告与现在相同。 为什么会发生这种情况呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雷纳
    我不明白你要求什么。 您是否说过、当您重新执行 chem id 进程时、您仍然无法获得良好匹配?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、我再次执行了化学 ID 处理、但不适用于此电池(Tenergy 3.7V 4600锂离子聚合物电池)。 我是为 Tenergy 3.7V 1400mah 锂离子电池做的...

    12月、

    我获得了电池(Tenergy 3.7V 1400mah 锂离子电池)的化学成分报告、但具有半个放电周期数据。 我得到了353作为 chem id。

    之后、我再次执行了 chem id 进程、但得到了错误报告。

    现在我正在使用新电池(Tenergy 3.7V 4600锂离子聚合物电池)。 但得到了我提到的误差。

    我在这里附加了我的手机图片...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我给你发了一条笔记。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我给你发了一条笔记。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是,主席先生,我没有发现任何附加的东西。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我向您发送了一个朋友请求、请求中附有一条消息