This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:BQ27542是否在低温(-30°C)环境下支持电池容量补偿功能

Guru**** 2541130 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762592/bq27542-g1-does-bq27542-support-the-battery-capacity-compensation-function-in-low-temperature--30-degree-c

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRB

你(们)好

BQ27542是否支持 低温(-30°C)下的电池容量补偿功能

卢家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    您需要使用我们的在线工具 gpcrb 来优化该低温下的电量监测计性能。 因此、对您的问题的回答是肯定的。
    谢谢
    Onyx