This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:软启动功能

Guru**** 2650805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, TL783, LM317HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761490/tl783-softstart-functionality

器件型号:TL783
主题中讨论的其他器件:LM317LM317HV

该芯片是否可以使用常用的 LM317软启动方法?搭配 HV PNP BJT 和适当的工作电压电容器。

目标稳压电压约为250V 或更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、具有适当额定组件的相同电路可用于实现 TL783的缓慢启动。 从 LM317数据表中:

    请记住、TL783器件无法支持250V 的输出电压、因为其最大值为125V:

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如果没有弄错、只要 VI/vo 电压差不超过125V、我们就可以在该电压下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大输入至输出差分为125V、此器件的输出范围为1.25V 至125V   

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、大家好、我看到有人在 HV 稳压器应用中使用 LM317系列、这就是为什么我想 TL783应该也这么做的原因。所附电路是一些参考电路。

    如果他们错了、请随时纠正我。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以在原理图中看到的唯一问题是输出电压。 虽然其他设计人员可能已经在更高电压的应用中使用过这些器件、但不建议在额定输出电压(LM317HV 为57V、TL783为125V)之外运行这些器件。 这是为了确保器件的寿命、一致性和可靠性能。

    谢谢、
    Gerard