This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:有关 BQ24650问题的帮助支持

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760441/bq24650-help-support-on-bq24650-issue

器件型号:BQ24650

大家好、

我的客户在新项目中使用 BQ24650、但遇到了问题。 原理图如附件所示、输入电压为11.7V、MPPT 设置为17.75V。 输出端口上没有电池、但有时输出端口上的电压大约为11.6V、有时甚至不是。 如果这些电压为11.6V、则该电压将保持很长时间。 似乎随机发生、您对此异常问题有什么建议或想法吗? 非常感谢!


 

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sulyn、

    在长保持期间、PH 节点在做什么(即周期性方形波形)? 当不在11.6V 时、输出端的电压是多少? 在此期间、PH 节点在做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。