This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:什么限制了 DPWM#39;s 的最小周期(最大开关频率)?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762575/ucd3138a-what-is-limiting-the-dpwm-s-minimum-period-maximum-switching-frequency

器件型号:UCD3138A

大家好、TI 人

如 UCD3138A 的数据表所述、UCD3138A 可支持 高达2MHz 的开关频率(周期= 500ns)。 为何不支持更高的开关频率? 有什么限制?

期待您的回复

BR

Dana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    500ns 的数字实际上来自补偿滤波器的最大速度。 我刚刚编写了一个小测试程序、其中我让 DPWM 以20MHz 的频率运行、并且它的运行速度可能会比这个更快。 但还有其他一些问题限制了 DPWM 在较高频率下对电源的实际使用。 最重要的可能是更新窗口、您真的希望它的边缘不会移动。 它是128纳秒。 在某些拓扑中、分辨率为250ps、这可能允许更高的频率、但对于某些拓扑、例如 LLC、分辨率为4纳秒。 您有哪些应用需要2MHz 以上的频率?