This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138 PWM 端口在软件初始化之前处于高电平

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762579/ccs-ucd3138-ucd3138-pwm-ports-high-level-before-software-initialization

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

大家好:

现在我遇到了 UCD3138 (40引脚)的问题、当为 UCD3138加电3.3V 时、芯片的 PWM 端口在软件初始化之前有半电平(大约2V)、有人在这里有这个问题吗? 如何避免这种半高水平的 PWM 端口? 请提供一些解决方案来解决此问题。    非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果器件正确加电、DPWM 引脚应在加电时变为低电平。  我们只会看到您描述的异常、例如上电序列不正确、或者在电源引脚上拉之前有一个引脚被拉至高电平。