请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 工具/软件:Code Composer Studio
大家好:
现在我遇到了 UCD3138 (40引脚)的问题、当为 UCD3138加电3.3V 时、芯片的 PWM 端口在软件初始化之前有半电平(大约2V)、有人在这里有这个问题吗? 如何避免这种半高水平的 PWM 端口? 请提供一些解决方案来解决此问题。 非常感谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.