This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62080:样本 TPS62080ADSG 中的静态电流过大

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762561/tps62080-the-static-current-in-the-sample-tps62080adsg-was-too-large

器件型号:TPS62080

客户发现样片 TPS62080ADSG 中的静态电流太大、空板中的测试大约为12mA。 数据表上的参数为30uA。 更换 TPS62080DSG 后、静态电流正常。 客户端电路完全是指数据表的应用电路。

1.TPS62080DSG、TPS62080ADSG:这两个芯片是否输出不同的电流? 客户希望确认在使用过程中是否需要更改外设电路设计。

2、我的原理图有问题吗? 为了降低 TPS62080ADSG 的功耗、我需要更改什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请、您能否指定是否连接了电阻器 R16以及您选择了哪种模式? 除此之外、您的原理图遵循文档。 您在哪种情况下测量了静态电流(IQ)?您使用了哪种设置? 出现故障后,您用 TPS62080DGS 替换了 TPS62080ADSG,但您是否也尝试用同一 IC (TPS62080ADSG)替换了 TPS62080ADSG? 关于这两个 IC 之间的差异、您可以参阅第5节(数据表的第4页)、并看到只有输出放电电阻器发生变化、相关说明位于第8.3.3节(第10页)。
    另请查看以下与静态电流及其测量方法相关的文档:
    www.ti.com/.../slyt412.pdf
    www.ti.com/.../slva236a.pdf