This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1525A:与 UC1527A 的差值

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1527A, UC1525A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762089/uc1525a-difference-with-uc1527a

器件型号:UC1525A
主题中讨论的其他器件:UC1527A

大家好、

我注意到 UC1525A 和 UC1527A 之间的区别在于、在 UC1527A 中、输出级使用或逻辑、而在 UC1525A 中 、它是 NOR 逻辑、这意味着两个部分的输出被反相。 因此、我担心这两个部分中的一个可能会形成积极的反馈、对吗?  

如果是、如何确定应使用哪个器件?

谢谢!

赵国强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    NOR 逻辑/或逻辑不会影响反馈环路、它只是将占空比反相。

    产生这种差异的原因是 UC1525A 能够更好地与 NFET 配合使用、而 UC1527A 能够更好地与 PFET 配合使用。

    谢谢、

    Daniel