This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:忽略电流终止设置

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762618/bq24250-current-termination-setting-ignored

器件型号:BQ24250

您好、充电器团队、

在以下情况下、IC 有一个奇怪的行为:如果充电时温度在 T_COLD–T_COOL 区域内、那么电流终止设置(寄存器4中的 ITERM)看起来会被完全忽略。 这意味着 IC 将电压调节到 VBATREG,但不会停止充电(即使 I_CHARE=0A,IC 也不会进入 READY 或 DONE 状态。

我们以 I²C μ A 模式驱动 IC、在其他温度区域、这运行正常、因此我们不理解我们在这里做了什么错误(ITERM 不变、寄存器内容正确不变)。 您能否检查此行为并向我们提供反馈? 现在、作为一种权变措施、我们将禁用 TS 并每2秒重新启用一次以检查温度状态。 当 TS 被禁用时、充电在正确的 ITERM 设置下停止(在我们的案例中为100mA)。

 

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olrik、

    该 IC 旨在禁用 TCOOL 和 TWARM 期间的终端。