This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80 7_cell 配置失败

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762260/bq40z80-bq40z80-7_cell-configurtation-fail

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

您好!
问题出在这里。 我们有7节电池 应用和3个温度传感器。 在这种情况下、无法正确配置寄存器以使其正常工作。  在电芯配置部分,I-v 设置111以及引脚配置:

MPS20_SEL1寄存器为1

MPS13_CEL2寄存器为1

引脚配置寄存器的其余部分为0


最后才能执行电压校准、因为 BAT 引脚电压显示了第7个电芯的电压(非常奇怪)、但在第7个电芯的电压寄存器中为0mV (屏幕截图)。 已检查 PCB、但没有我看到的错误。

还有一个问题-它无法导出数据存储器文件(因为它未创建)、BQStudio 1.3.864800_0_02-bq40z80.bqz

随附 PCB e2e.ti.com/.../YAR_5F00_MCU.pcband 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请更新到最新的 FW 0.04。 您的 BAT 引脚电压读数错误、我怀疑跳线配置有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定、但我使用的是 EV2300 +我们的测试板、而不是 EVM。 是否应更新 EV2300 FW? 如果是、如何执行此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、请使用 ev2400。 EV2300与 bq40z80通信时出现问题。