This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:BQ25892数据表

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762013/bq25892-bq25892-datasheet

器件型号:BQ25892

您好、先生、

我无法理解该图的含义。 执行下图中的 ibat (load)和 Isys (load)、参考静态电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否 该充电器在 SYS 和 BAT 上有一个下拉电阻器、可通过 I2C 寄存器来实现一种形式的电池检测。 很少有客户使用它。 最大静态 BAT 和 SYS 电流=5A 可在数据表第8页的第8.3节中找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以在第17页的图表中找到这个下拉电阻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否  它是 一个与 NFET 串联的电阻器。