Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ21040, BQ24050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24090、 BQ21040、 BQ24050TS 引脚有多种配置方法。
连接它的最佳方式是什么?如何连接?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
这也适用于 BQ21040、BQ24050和 BQ24090系列器件。
TS 引脚选项和配置、最佳排列将取决于系统要求。 下面是这些模式和配置的汇总。
正常电池充电--连接到电池组中的 NTC 热敏电阻以监测电池温度。 50uA 电流源将产生一个由内部电压比较器监控的电压。 在1230mV 以上和178mV 以下暂停充电。 如果未使用 NTC、10k 电阻器将启用正常运行。
关断–将 TS 引脚拉至低电平将禁用充电。
终止和计时器禁用模式(TTDM)–悬空或驱动高电平进入 TTDM。 此模式与电源模式类似。 充电完成后、电压将继续施加到电池上。
TTDM 禁用–将237k 电阻器接地以禁用 TTDM 模式。 适用于电池组已移除、不需要 TTDM 模式。 在这种情况下、充电被暂停且没有电压。
典型配置是将 NTC/10k 电阻器连接到 TS。 如果电池组是可拆卸的、则可以选择 TTDM 模式为器件供电。
更多信息、请参阅数据表中的第8.4.8和8.4.9节。